This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222EVM:故障排除

Guru**** 2826285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1199765/pcm4222evm-troubleshooting

器件型号:PCM4222EVM

各位专家:

美好的一天! 我们需要您在以下客户咨询方面提供帮助。

我无法使 EVM 正常工作。  

最初、我在连接模拟电源时出错了。 我颠倒了接地线和负极线。 这会熔断电源上的保险丝。 我花了一段时间才注意到这个问题。 同时、正电源开启。 我注意到 LED 指示灯是红色的。

在我更正了模拟电源连接后、我检查了电路板上的电压、并在模拟电源上找到了正确的+4V 电压、在数字部分找到了+3.3V 电压。 此时 LED 上没有颜色。

我已经多次介绍了 DIP 开关的配置。 我将示波器连接到 J6音频串行端口、但没有信号。  AES 输出 J7和 J9没有信号。  

我不确定是最初损坏了 EVM、还是仍然未正确配置。

您对如何继续进行故障排除或配置有什么建议吗?

提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    首先也是最简单的尝试是、如果您可以测量从+15V 到 GND 以及从 GND 到-15V 的电流、则需要使用-15V -后者。  请告诉我它们的测量值。

    -Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。 根据我们的客户、可以关闭此案例。

    此致、

    Jonathan