This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:音频质量影响来自"simple"抽取

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201643/tlv320aic34-audio-quality-effects-from-simple-decimation

器件型号:TLV320AIC34

我有一个具有四个模拟音频输入和一个模拟音频输出的新应用。 其中一个输入必须以16kHz 的频率进行采样。 其他三个输入可在8kHz 频率下采样。 我考虑以16kHz 的频率对所有四个通道进行采样、然后通过简单地丢弃每隔一个其他采样将三个通道抽取至8kHz。 一位同事担心简单的抽取可能会产生不良的伪影。

  1. TI 会为此应用推荐什么? 我正在尝试降低 BOM 成本和布板空间、因此我希望使用单个编解码器、但这可能是不可行的。
  2. 如上所述、将16kHz 音频抽取至8kHz 会产生什么影响? 是的、我预计音频质量/带宽会降低、但我对音频伪影更感兴趣。 我是否可以对输入滤波(编解码器的输入)执行一些操作来防止或最大程度地减少任何伪影? (我没有足够的计算/DSP 资源来实现数字化后的完整采样率转换器。)