This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:FMT 引脚不工作

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1753-Q1, PCM1754, PCM1753, PCM1754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201450/pcm1754-q1-fmt-pin-does-not-work

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1753-Q1PCM1754PCM1753

您好、专家、

我们在使用此硬件控制 IC 时遇到问题、由于格式不匹配、音频失真过大、我们使用100欧姆电阻下拉 FMT 引脚以获得24位 I2S 格式。 从笔记本电脑中、我们选择了24位44.1kHz 格式。 在示波器、LRCK 和 BCK 的波形上、我们根据数据表分别获得了44.1 KHz 和2.822 MHz 的正确频率。

之前、我们使用的是 PCM1753-Q1、我们已配置 软件的 SPI 以设置 24位44.1kHz 格式、并成功播放音频而不失真。

如果我执行了错误的配置、请纠正我的问题。

谢谢、

Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    设置 FMT 后、PCM1754应该就可以使用它了。

    您可以 发送1KHz 正弦波并检查以下引脚 SCK、BCK 和 FS、 尤其是 Din 波形边沿。  请 分享这些信号的屏幕截图

    您很可能会在 IC 上将 FMT 正确设置为24B I2S 、但发送的数据不是 I2S、可能是对齐的。 因此、请专注于 CLKS 波形、看看它是否与图23第2部分相匹配。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    在示波器上、我们将获得左对齐24位数据、但我不会确认它是否 为 I2S。 时钟波形对我来说看起来正常。 我们无法很好地捕捉这些图像、很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    PCM1754是一款非常简单的硬件控制器件 , 在几乎所有情况下, 都是错误的时钟或错误的输入格式。

    FMT=LOW 将器件置于 I2S 模式。  根据您的描述、您已确认时钟正常、但发送左对齐输入。  请参阅 PCM1753与 PCM1754的格式比较表

    PCM1753-Q1器件支持行业标准音频数据格式、包括右对齐、I2S 和左对齐。 PCM1754-Q1器件支持 I2S 和16位字右对齐音频数据格式。

    如上所示、您需要向芯片发送正确格式。

    此致、

    Arash