请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM9211 主题中讨论的其他器件: SRC4382
您好!
我计划在每个端口上使用两个带有 OPT 同轴电缆和 AES EBU 的独立 SPDIF 输入端口进行馈送
具有 bit_clk、FRAME_CLOCK、PCM 数据1和 PCM 数据2的4通道 DAC。
我对如何开始感到失落。 正确的 PCB 布线。
我想知道我是否可以将第二个 DIR 添加到 pcm9211的辅助输入中、以及如何操作
我从主输出和辅助输出获得相同的速率?
此致
Andy