This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:将两个独立的 S/PDIF 输入路由到一个4通道 DAC。 如何?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1202549/pcm9211-routing-two-independant-s-pdif-inputs-to-a-4-channel-dac-how-to

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件: SRC4382

您好!
我计划在每个端口上使用两个带有 OPT 同轴电缆和 AES EBU 的独立 SPDIF 输入端口进行馈送
具有 bit_clk、FRAME_CLOCK、PCM 数据1和 PCM 数据2的4通道 DAC。
我对如何开始感到失落。 正确的 PCB 布线。
我想知道我是否可以将第二个 DIR 添加到 pcm9211的辅助输入中、以及如何操作
我从主输出和辅助输出获得相同的速率?


此致
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我学到了更多。 我是否可以使用两个 SRC4382来归档多通道 PCM?
    我想知道如何将这两个样本连接在一起以获得相同的样本。
    ES98028 8通道 DAC 需要位时钟、帧时钟和 PCM 数据1和 PCM 数据2。
    此致