This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3139D2:请推荐具有扬声器和耳机输出的音频放大器

Guru**** 2945040 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201942/tpa3139d2-please-recommend-audio-amp-with-speaker-and-headphone-outputs

器件型号:TPA3139D2
主题中讨论的其他器件:TAS5806MD、 PCM1822

各位专家:

我们希望在为大规模生产的音频放大器寻找解决方案时向您寻求帮助:

使用的音频放大器是支持扬声器输出和耳机输出的组件。  我们想询问 TI 的任何产品是否支持扬声器输出和耳机输出。

这是一个针对模拟输入的立体声10W 支持规范。 (12V 电源)。

如果 TPA3139D2 无法正常工作、您能推荐一些吗?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、



    我们没有适用于扬声器和耳机输出的音频放大器的单芯片解决方案。 我们拥有 TAS5806MD 等数字输入器件、其中包含独立的耳机驱动器、但您需要外部 DAC 才能与之连接。

    此致、
    Luis