This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1798:静音、/RST

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1202627/pcm1798-mute-rst

器件型号:PCM1798

各位专家、您好。

请告诉我 PCM1798的 MUTE 和/RST 端子。

内部是否有上拉或下拉电阻器?
如果是、阻抗是多少?
我在数据表中找不到这种说法。

此致、
Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    数据表中没有您提到的这些信息、 我认为这些引脚上没有 PU 或 PD 电阻器。

    默认情况 下,您不希望将设备设为静音,因此如果有任何内部电阻器,则应为下拉电阻器。  对于 RST、它必须 经历如图3所示的转换。 ,所以如果 有任何电阻器, 它应该是一个上拉电阻器。 通常、要验证数字引脚的内部状态    、只需将电源和 GND (或靠近 GND)连接到相应的电源和接地引脚、然后测量目标引脚上的电压。 这将告诉您 引脚是否连接到 PU 或 PD。  

    此致、

    Arash