This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912:打算与 PTT 配合使用(按键通话)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1202507/pcm2912-intend-to-use-with-ptt-push-to-talk

器件型号:PCM2912

你(们)好  

我 正在设计一个 PCB,以便 使用  USB 接口通过 PTT (按键通话)连接到耳机 ,并正在考虑使用 PCM2912,但在  使用 PTT 时,我看不到替代传输。您是否有使用此 IC 或其他 IC 的建议?

谢谢

Glenair  Inc.的 Dominick Senior EE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominick、您好!

    仅需说明一点、不建议在新设计中使用 PCM2912。 PCM2912A 是您应该考虑的后续器件。

    PCM2912A 有一个麦克风静音引脚(引脚30)、您可以将其用作 PTT。 实际上 、PCM2912A EVM 利用此引脚创建 PTT 功能。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的,PCM2912A 就是我要说的谢谢。  就 PTT 而言、我认为麦克风静音 功能不起作用、因为您想 中断 来自发送器的音频 、而不是来自您的麦克风? 还是错过了什么?

    再次感谢您的回复

    Dominick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    只是为了澄清:我说 PTT 是半双工传输,这意味着麦克风已启用,因此不能将静音功能用于 PTT

    我可以停止音频以形成扬声器、但这不会将传输更改为 半双工。

    再次感谢 您的输入、请尽快回复。

    Dominick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请回复我的最新 博客

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominick、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 正确的做法是、仅使用静音按钮并不能创建功能齐全的半双工系统。 静音按钮仅禁用麦克风输入、不会影响播放。 我们在内部不支持半双工、因此您必须在外部创建该功能。 您可以利用 USB 控制器并使用 Windows 操作系统(例如、它是一个声音设备)来实现此目的、并在需要时禁用和启用录制和回放路径。 不过、这是一个很合适的地方、如果您需要更灵活/通用的东西、我可以帮助您找到具有 i2c 接口的编解码器、让您使用外部控制器创建您所需的 PTT 功能。

    谢谢、

    Jeff McPherson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复,我想用我的 Micro 来适应带 I2C 或 UART 的 USB 音频编解码器的 PTT 功能 ,以便 进行 PTT。您对将执行此操作的 USB 编解码器有什么建议吗??  

    再次感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominick、您好!

    挑战在于、我们的 USB 编解码器不包含用于进行配置的 I2C 等串行接口。 它的设计假设 USB 协议可以处理该问题。 诚然、我不是 USB 协议方面的专家、但实际上我们使用 I2C 接口来配置器件的每个其他编解码器、在我看来、这要简单得多。 也许您的微控制器是一个比编解码器更好的驱动 USB 连接的地方、因为控制器可以从编解码器接收数字音频数据、并从编解码器接收数字音频数据、以管理半双工数据流。 您可以查看类似 TLV320AIC3206的编解码器。 我之所以选择这一个、是因为立体声录制/播放、耳机和线路输出驱动器以及我们目录中相对较低的成本。 如果您需要其他资源、可在此处找到我们的编解码器: https://www.ti.com/audio-ic/converters/codec/products.html#p1020=2;2&p1345=2;8

    此致、

    Jeff McPherson