This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1822:单端输入

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1204159/pcm1822-single-ended-input

器件型号:PCM1822

各位专家、您好!

如果客户希望使用单端输入(信号输入 INP-Pin)、客户应如何处理 INM-Pin? INM-Pin 通过电容器连接 GND (与 INP 引脚交流耦合电容器的值相同)?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fujiwara、

    是的、单端信号的设置是正确的。   

    其他