This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:Fsout = 48kHz 时的功耗

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203451/src4190-power-dissipation-at-fsout-48khz

器件型号:SRC4190

大家好、团队、

我的客户想知道该器件的规格。

 您是否有 ffsout = 48kHz 时的功耗数据?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shoo、数据表中的任何内容都 是我们拥有的。 从数据表中可以看出、功耗仅为192kHz。更改为225mW、没有48kHz 的相关信息。

    此致、

    Arash