This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:最大音频带宽(大于80kHz)

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203481/tlv320adc6140-maximum-audio-bandwidth-greater-than-80khz

器件型号:TLV320ADC6140

我们已经将该器件设计成了一个产品、并将其构建成了一个产品、现在只注意到数据表中所包含的关于80kHz 带宽限制的小评论。  我们的应用需要接近100kHz 的音频带宽(2个通道)。 是否有办法诱骗该器件超过80kHz 带宽限制?  如果没有、是否有任何类似的音频 ADC 可以实现100kHz? 我说"音频 ADC"、因为我们需要一个极低功耗的滤波和降采样解决方案。 任何提供此级别下采样和滤波的 ADC 或 ADC/FPGA 组合都需要10倍的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我在这里对你有一个好的答案。

    以下是数据表中所述的内容。

    该器件支持高达80kHz 的输入信号带宽、允许使用176.4kHz (或更高)的采样率记录高频非音频信号

    模拟前端可能存在限制。 在这种情况下、由于输入增益电路的限制、ADC 的输入可能会滚降。

    也许可以在 ADC 的输入上建立一个预加重 RC 电路来在较高频率上产生一个升压、这与输入级的衰减相抵消。

    可以 使用高于200kHz 的采样率。  

    我将检查限制是否在输入电路中并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在这里有一个设计限制。 这意味着我们不能超过80Khz。

    您能告诉我您的应用吗? 我们有一个新的系列即将发布。 这将支持100kHz