This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1:音频编解码器和电容式麦克风兼容性审查

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203599/tlv320adc3101-q1-audio-codec-and-condenser-microphone-compatibility-review

器件型号:TLV320ADC3101-Q1

"(R) SOB-413S42-FM H/F"使用麦克风时是否需要设置?
目前、当应用此组合时、录音声音非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相应的 IC 示波器测量
    WCLK:137.4 kB/s
    BCLK:4.4Mb/s
    DOUT:2.201 MB/s
    MCLK:48.03Mb/s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天应作出答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送以下信息:

    原理图、包括麦克风电路

    2.您想要支持的输入时序。 测量值表示非标准时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我也将您请求的电路转发给您。

    2. 请检查测量的时序是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.   您能告诉我麦克风针脚1和2上测量的直流电压吗?

    2.什么是微偏置电压?

    3.您能不能告诉我 R411、R412、R413、R414、C420、C409的值?我无法从原理图中清楚地说明这些值

    4. PGA 增益设置是什么? 第1页寄存器59和寄存器60给出了这一点。

    5.我注意到 THR 板上有24MHz 晶体,但我看到您在板上测量48MHz。 请确认吗?

    数据表上的第80页提供了以下的 I2C 设置

     MCLK = 11.2896MHz、 BCLK = 2.8224MHz、WCLK = 44.1kHz

    是否可以使用这些设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您能告诉我麦克风针脚1和2上测量的直流电压吗?
    已确认 MicBias 2V

    2.什么是微偏置电压?
    已确认 MicBias 2V

    3.您能不能告诉我 R411、R412、R413、R414、C420、C409的值?我无法从原理图中清楚地说明这些值

    R411:1.5k
    R412:1.5k
    R413:101p
    R414:33p
    C420:105p
    C409:105p

    4. PGA 增益设置是什么? 第1页寄存器59和寄存器60给出了这一点。

    第1页/寄存器59 Seting_0x32
    第1页/寄存器60 Seting_0x32

    5.我注意到 THR 板上有24MHz 晶体,但我看到您在板上测量48MHz。 请确认吗?
    在船测量时检查 MCLK_24MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以确认  C420的105p 值? 是150 Pico Farad 吗?

    您还可以确认 R413的含义:101p