This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:静音时输出有 POP 信号

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1200931/drv632-output-has-pop-signal-when-mute

器件型号:DRV632

您好、专家、  

我的客户正在智能扬声器中使用 DRV632。  我们发现输出 R 在使器件静音时显示不正常的信号。 看起来像静音触发有线输出信号。 您能提供一些建议并检查原理图吗? 谢谢。  

问题描述:  

  • 当器件静音时、输出 R 显示 POP 信号。

原理图:

测试波:  

第一张图片:

  • 音频 IC 测试点位于 C1的左侧、带直流电
  • 音频 R 测试点位于 R11直流电的右侧

第二张图片:

  • 音频 IC 测试点位于具有直流电的 C1的右侧
  • 音频 R 测试点位于 R11直流电的右侧

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    您能否分享原理图中缺少的组件值?
    您提到了输出 R 显示了不需要的行为、因此我假设 只有 R 通道上有 PoP? 您是否还可以共享 L 通道的示波器截图以查看预期结果?

    您可以通过移除输出 RC 滤波器进行测试、并检查行为是否有变化。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    此处更新了具有更多电阻器/电容器值的新原理图

    L 通道与具有 POP 的 R 通道相同。  

    此外、我们发现、如果我们将 R4和 R7增大到双精度值、则该异常问题将消失。  

    如果我们移除 RC 滤波器电路、禁用静音时会对音频输出产生什么影响?  

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    感谢使用双值电阻器进行测试。 我认为这是有道理的、因为增大 R 值会延长充电/放电斜升、从而有助于实现 PoP。 或者、您可以调整输入电容器的值并保持相同的电阻器值、只需检查这是否实际导致/修复噼啪声。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们尝试将输入电容器更改为1uF、但没有看到改进。 您对测试有什么建议吗?

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    对于这一最新测试、您是否保留了较大值的增益设置电阻器?
    输入电容器从4.7uF 降低到1uF、我希望电容器的增加与电阻器相似。 如上所述、有助于减少杂音的因素是增加这些组件的 RC 时间常数。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的建议。 这两种方法都可以使 POP 消失。  

    具有1uf 配对双电阻器的输入电容器、不显示任何 POP。  

    输入电容为4.7uf、配对双电阻、不显示任何 POP。  

    我们是否需要将输入电容保持在1uF、以便为 RC 时间常数留出更多裕度?

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    我认为我不理解您的最后一个问题。 您可以使用任一选项、如前所述、增加 RC 时间常数是帮助实现 PoP 的一个因素、您可以通过增大 R 或 C 值来实现这一点。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Ivan、  

    我不理解解决方案、现在就解决了。 谢谢。  

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    感谢您的确认!

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    与您共享一些竞争对手信息。 3峰值 TPF632C-TR、因为我们的竞争对手与我们是 P2P。

    根据竞争 分析、3个峰值可以在没有任何 POP 的情况下保持原始电阻和电容值、TI 需要增加 R 或 C 侧。 您知道我们为什么会有这种差异吗? 可能是不同的结构。  

    BR

    CHI   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    感谢您的竞争分析、我将与我们的系统和营销团队分享这一信息。

    差异可能是电荷泵的内部偏置斜升和/或加电。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师