This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:噪声、共模

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1205390/drv2700evm-noise-common-mode

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件: DRV2700

您好!

我必须设计一个非常安静的 PZT 驱动器直流耦合模拟输入信号,输出纹波低于1mV。

我使用您的 DRV2700EVM。

我有两个问题:

  • 在输出信号(OUT+和 OUT -之间)上,当我输入直流输入时,我发现输出不是平坦的,它有一些来自升压转换器的峰值,大约10mV。  
    有什么可以解决的问题吗?  
    我想一下外部强阻滤波器,但可能我错过了一些东西...
  • 当前我 通过 DAC 通过 TP7 (+)和 TP8 (-)来驱动 DRV2700EVM 。
    当我连接它时,输出会变得非常嘈杂。 它有很多脉冲,看起来就像共模噪声。
    如何将外部 DAC 连接到 DRV2700?  
    我应该使用差动 DAC 吗? 它的共模输出是什么?
  • 我更喜欢使用单端输出(OUT+至 GND)而不是差分输出,但似乎非常嘈杂(跟随升压输出纹波)是否有办法消除它?

谢谢,

消除。