This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:热插拔导致复位-电流限制值?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207346/tpa6130a2-hot-plug-causes-reset---current-limit-value

器件型号:TPA6130A2

尊敬的 TI 团队:

我们在多种设计中使用 TPA6130、并在插入或拔下耳机时观察到器件间歇性"重置"。 现在、采用新设计时、每次插入/拔出时都会发生这种情况。 我假设设备是“热插拔”设备。 我的测量结果显示电源压降(~1V)、 这意味着所用的 LDO 无法提供足够的电流、从而导致 TPA 复位。 您是否对 TPA 的"短路"电流有任何值(或电流限制)、以便我们能够相应地设计电源管理? 还是/和我们是否应该增加去耦和电荷泵电容器?

提前感谢、

Joerg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joerg、

    似乎发生的情况是插头上的 TRRS 连接可能会将输出短接至 GND、从而触发器件保护。

    电流限制应约为190~200mA。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师