This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864-Q1:请查看原理图

Guru**** 2647245 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207232/pcm1864-q1-please-review-the-schematic

器件型号:PCM1864-Q1

您好、TI 专家、

我的客户使用 PCM1864-Q1制造了 PCB。 他们发现通过麦克风发出的声音(语音)中有很多噪声。

因此、最好先查看原理图。 您能评论一下吗?

麦克风连接到 PIN2/pin4、pin1/pin3悬空。

如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一步,您是否可以测量 MIC1P_IN 和 MICIN_IN 的直流电压?