This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:MCLK 相对于 SCLK 的频率

Guru**** 2478285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207223/tas6424-q1-frequency-of-mclk-relative-to-sclk

器件型号:TAS6424-Q1

您好、Gregg、

 我看到了您对时钟对齐的评论、这让我感到奇怪:MCLK 频率是否需要完全是 SCLK 频率的倍数? 也就是说、如果 Fmclk = 2.001 x Fsclk、它是否起作用? 我提出的原因是、现在 TAS6242-Q1工作良好(安静)、我们想要在并行模式下运行其中的几个、这将有助于使单个 MCLK 源独立于各种 SCLK 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    数据表指出、它仅支持128F、256F 或512F。  因此、您需要精确的倍数。  如果您的源满足此标准、它应与多个 SCLK 配合使用、因为它们都将同步。

    此致、
    Gregg Scott