This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:EVM 在大输入下工作异常

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1206431/tlv320adc5120-evm-work-abnormal-under-large-input

器件型号:TLV320ADC5120

大家好、

我正在为我的客户测试 TLV320ADC5120 EVM。

我的输入为0.93Vrms 200Hz 正弦信号、我使用单端交流耦合输入。 我使用 Audacity 记录输入信号。

我希望看到的数据大约为-1dB、但它仅显示-22dB。 当我增加输入信号时、我可以只将其增加到~-20dB、然后会发生削波。

我尝试了多个板、所有这些板都具有相同的输出。

随附的是我的配置文件和记录文件。 您能否帮助检查这种情况的发生原因以及如何解决?

e2e.ti.com/.../TLV320ADC5120-record-file.ppc3

e2e.ti.com/.../tlv320adc5120-record-0.936Vrm-input.wav

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的关注、我会研究这个问题、并返回给您。  

    其他