This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:有关 TLV320AIC3104的查询

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207625/tlv320aic3104-inquiries-about-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、TI 支持团队

设计产品时、请尝试按以下方式进行配置。

请查看此配置是否可行。

此外、是否可以按如下方式配置 L/R 通道?

请查看评论。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    很抱歉耽误你的时间。 上述配置将起作用、请参阅 数据表的第11.2节"典型应用"、了解 有关去耦电容器和 D 类外部功率放大器的建议、这些建议将为便携式应用提供更好的功耗(典型用例请参阅图11-1)。

    至于第二个图形、此配置不会损坏器件。 只要左声道和右声道相同(单声道)、就可以使用此功能来驱动线路输出或600 Ω 耳机/扬声器。 但是、如果图片中的扬声器阻抗较低(即8欧姆)、则需要使用外部放大器来驱动扬声器。  

    但愿这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的
    Andrew