This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:在从 POR 到完成寄存器配置的整个期间、GPIO2/1的默认电平是多少?

Guru**** 2477765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1208583/tlv320aic3106-what-s-the-default-level-of-gpio2-1-during-the-period-from-por-to-complete-register-configuration

器件型号:TLV320AIC3106

你(们)好

两个引脚的引脚。  从上电到完成功能配置期间、默认状态是什么? 默认状态的级别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您的参与。 加电后和器件配置(复位时)之前、GPIO1和 GPIO2的默认值被禁用(请参阅表10-107。 第0页/寄存器98:GPIO1控制寄存器和表10-108。 第0页/寄存器99:GPIO2控制寄存器)。

    插入 EVM 进行测试时、我观察到 GPIO1和2上的电压为 IOVDD。 EVM 具有安装上拉或下拉电阻器的选项。 因此、我怀疑这意味着该引脚在禁用状态下要么处于高阻态、要么弱下拉为高电平。   

    请告诉我这是否回答了您的问题。

    最棒的
    Andrew