This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:评估板不输出立体声音频

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197482/pcm2903c-evaluation-board-not-outputting-stereo-audio

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其他器件:PCM2903PCM2912

大家好、我正在尝试将 PCM2903与我的 Linux 机器集成、我发现它不会从3.5毫米插孔播放立体声音频。 而是将其混合成单声道输出。 我正在运行 Ubuntu Linux 内核5.15.0-58-generic。 奇怪的是、我能够无任何问题地捕获立体声音频;问题仅在播放时出现。

以下是我在 Linux 中用于测试回放的命令:

  • 扬声器-测试-D plushw:card=codec -c 2.

有人能告诉我我出了什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于其他上下文、以下命令的输出如下:

    arecord -l

    ****捕获硬件设备列表****
    卡1:generic_1 [HD-Audio Generic]、器件0:ALC257模拟[ALC257模拟]
     子设备:1/1
     子设备#0:子设备#0
    卡2:ACP [ACP]、器件0:DMIC 捕捉 DMI-hifi-0[]
     子设备:1/1
     子设备#0:子设备#0
    卡3:编解码器[USB 音频 编解码器]、器件0:USB 音频[USB 音频]
     子设备:1/1
     子设备#0:子设备

    amixer --c 编解码器

    简单混频器控制'PCM'、0
     功能:pvolume cvolume pswitch pswitch pswitch-joined
     播放频道:左前-右前
     捕获信道:左前-右前
     限制:回放0 - 64捕获0 - 255
     左前:回放32 [50%][-32.00dB][ON]捕获204 [80%][-10.20dB]
     右前:回放32 [50%][-32.00dB][ON]捕获204 [80%][-10.20dB]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于其他上下文、以下命令的输出如下:

    arecord -l

    ****捕获硬件设备列表****
    卡1:generic_1 [HD-Audio Generic]、器件0:ALC257模拟[ALC257模拟]
     子设备:1/1
     子设备#0:子设备#0
    卡2:ACP [ACP]、器件0:DMIC 捕捉 DMI-hifi-0[]
     子设备:1/1
     子设备#0:子设备#0
    卡3:编解码器[USB 音频 编解码器]、器件0:USB 音频[USB 音频]
     子设备:1/1
     子设备#0:子设备

    amixer --c 编解码器

    简单混频器控制'PCM'、0
     功能:pvolume cvolume pswitch pswitch pswitch-joined
     播放频道:左前-右前
     捕获信道:左前-右前
     限制:回放0 - 64捕获0 - 255
     左前:回放32 [50%][-32.00dB][ON]捕获204 [80%][-10.20dB]
     右前:回放32 [50%][-32.00dB][ON]捕获204 [80%][-10.20dB]