This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204 I2S 与 PCM 音频问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209273/tlv320aic3204-tlv320aic3204-i2s-vs-pcm-audio-question

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我想将 TDK/Invensense ICS-43434 MEMS 麦克风连接到 TLV320AIC3204编解码器。

目前、我为 MEMS 提供1.024MHz BCLK 和16kHz WCLK。 作为回报、I MEMS 输出 一个 I2S 有符号24位16kHz MSB 音频。 这是固定的、无法更改。  BCLK 必须是 WCLK 的64倍。 输出将始终为24个有符号位 I2S。

除了所有事项之外、如何将具有上述规格(有符号24位 MSB 16kHz)的 I2S 样本转换为其 PCM 等效器件?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的参与。 I2S 已采用 PCM 格式。 I2S PCM 的意思是什么?

     ICS-43434 MEMS I2S 总线连接到编解码器的 I2S 总线是否存在问题?

    请告诉我您的意见。

    最棒的
    Andrew

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    很抱歉耽误您的回答。 我尚未尝试使用编解码器测试 MEMS。 我的问题更多地是 I2S 数据与 PCM 数据、因为我目前通过使用 MCU 为 MEMS 麦克风提供时钟来测试的是什么、 对麦克风的数据进行采样并将其存储到 SD 卡会在文件以 Audacity 格式打开时导致音频变乱。 请注意、这是24位数据@ 16kHz。 我可以自己在这里、它是超级嘈杂的。

    但是、对于我使用连接到 AIC3204的模拟麦克风及其设置为右对齐8位 8kHz 的数字输出的现有电路、这与存储音频到 SD 卡的同一 MCU 完美配合; 当我以无符号8位8kHz PCM 音频文件的形式打开文件时、这是很好的且清晰的。

    因此、在我  进一步介绍之前、我只想检查 I2S 数据样本是否与 PCM 数据样本完全相同(尽管 I2S 需要 WCLK 和 BCLK…… 我对数据本身更好奇)。  

    Benoit