This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:输出中存在100k 杂波。

Guru**** 2478265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207834/tas6424l-q1-there-is-100k-clutter-in-the-output

器件型号:TAS6424L-Q1

您好,团队

对于 TDM、当客户播放1kHz 音频时、他发现输出波形上叠加了大约100kHz 的杂波。 此时、故障是音频正在播放、音频未播放。 我希望 BU 可以帮助了解该信号是与 DSP 还是功率放大器6424L 相关?

输出:红色和蓝色

SCLK:黄色

SDIN:粉色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我们将需要有关您的测试设置的更多信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    在今天与客户进行初步故障排除和测试后、我附上了当前测试报告和原理图、希望能帮助我分析可能的问题。 从我当前的角度来看、寄存器配置似乎没有明显的问题。 希望您能帮我访问 look.e2e.ti.com/.../SD3A-Main-Board_5F00_V1.1_5F00_20230321_2D002D00_AMP.pdfe2e.ti.com/.../Analysis-of-Excessive-Audio-Background-Noise-in-TAS6424_2D002D00_20230321-.docx