This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:复位高/低噼啪噪声

Guru**** 1179940 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, TPA3245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1212275/tpa3245-reset-high-low-pop-noise

器件型号:TPA3245
主题中讨论的其他器件:PCM1690

大家好、

IM 使用两个连接到 PCM1690 DAC 的 TPA3245、所有这些都通过 DSP/MCU 进行控制、以实现明确定义的启动/关断过程。 此过程的最后/第一项是通过复位启用放大器、以避免任何噪声。 同时、在测试过程中、我发现切换高/低复位已经触发了一个小的、但可闻的"plop"。 随附了相关原理图的屏幕截图。 (请注意、名为 ADCOUTxxx 的网络实际上是 DACOUT、不要在这里混淆)

复位开/关期间的小峰值似乎会导致小的噼啪噪声。 将 C_Start 电容器降低到33n 后、性能得到了进一步提升、而降低到33n 以下不会得到进一步改善。 另一方面、1U 实际上在关断期间表现非常差、输出中出现~100ms 的白噪声。 -->由于 C_Start 值非常高,因此可能会忽略它。 [100N 现已推出!]

还尝试了:

  • 直接在 TPA 引脚前方拆下2n2滤波器电容接地-->无变化
  • 更改交流耦合电容和 TPA 引脚之间的串联电阻:(10欧姆.... 470欧姆) -->没有变化
  • 完全断开与 AC-Cap 的连接并使模拟引脚保持"断开"-->略有改进,但由于未连接任何引脚,因此这不是功能状态
  • 在 DAC 侧的交流电容上添加额外的100k 下拉电阻-->没有变化
  • 关闭 DAC (处于复位状态)-->无变化。

我很高兴在此获得一些帮助、因为明确的目标是在启动/关断期间使放大器保持100%的静音。 据我从数据表中了解、这应该是可能的。

提前感谢!  

此致、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、下面是一些测量结果、其中显示了 TPA 的输入引脚、输出(每个输出在连接负载的情况下以 GND 为基准)、一次在连接交流耦合电容器的情况下、另一次在未连接交流耦合电容器的情况下。

    橙色表示 TPA 输出引脚上的差分信号。

    在启动和关断时、我在输出端听到的内容似乎非常清楚。 现在的问题是如何避免它:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个有趣的发现、可能与此相关:

    通过 HW 引脚将 DAC 设置为 RESET 会导致 TPA 输出产生白噪声(100%可重现)

    如测量结果所示、绿色表示 TPA 输入端的电压、红色表示输出信号、以 GND 为基准进行测量。 测量的苯胺为1。 DAC 打开并从其侧向交流耦合电容充电至2、5V -> TPA 引脚上的电压过冲。  由于 DAC 复位通过 SW 耦合到 AMP 复位、因此在常规使用中无法实现这一点。 第二次跳转是 DAC 复位时。

    之后红色信号上的噪音是扬声器上的可耳戴白噪音、我目前无法找到这种情况的根本原因、很高兴能得到一些提示。 再加上弹出窗口打开/关闭、可能是同一问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、继续往下走、我确实发现主从 TPA 在空闲状态下的占空比不是50%、而是大约80%、这也可以在之前的测量中看到、因为负载上的空闲电压几乎处于满电源状态。 (19V 电源、在每个正负端子上的 GND 上测得16V。)

    --> TPA 周围的所有电容和值都已重新计算,特别是对于从放大器而言,电压 VBG、C_Start、AVDD 和 DVDD 已经过检查,似乎正常。 (可提供测量值)。 VBG 和 C_Start 现在都放置了100nF 而不是1uF、如原理图屏幕截图所示

    在之前的设计中、我还使用了 TPA3245 (在噼啪/重置噪声方面表现完美)、静态空闲占空比为50%。 此外、以前的设计是最近设计的基础。

    为了测试"仅 TPA"复位 PoP、TPA 的输入端子短接在一起(每个差分对)、这里的 PoP 也存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lukas

    非常感谢您的学习。

    关于噼啪噪声、 您听到噼啪噪声时与扬声器之间有多远?

    PoP 是因为 OUTA 和 OUTB 之间的电压差、通常我们需要确保该差异尽可能小。  

    关于您 的情况、我们是否可以尝试以下2项操作来查看是否可以解决。

    1.移除蓝色区域的零件、只需像我们推荐的原理图那样在输入处保留10uF、看看这些零件的差异是否会导致问题。

    2.change BST 电容、33nF 至0.22uF 或0.47uF。  

    它有助于增加启动时的充电时间。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、您好、我将设置~3m (中等效率书架扬声器)。 与旧设计进行了一对一的比较、旧设计中的弹出效果要小得多。

    1.我会尝试并告知您结果。 您是否建议将组件更改为评估设计值、或将其全部移除(以及在串联电阻器上安装0Ohm 跳线?)

    2. Boostrap 节点看起来几乎是平坦的。 我可以尝试更换电容器、但由于这在我使用 Akita-Amps 进行的所有设计中都不是一个问题、因此我想获得有关这种问题的更详细的解释

    您能否详细说明什么因素会导致这样一个空闲-空闲循环的移位?

    谢谢、

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jesse、我这边的更新:

    它看起来是100k 的下拉电阻(我仔细检查了值和焊点!) 确实会在这里有所不同。

    所有其他值都与原理图和位置相同,但移除了100k 下拉 R163.... "规范"事情。 下面是一个通道的示波器记录、其中两个通道都已放置100k、另一个通道同时移除了100k。 请注意、在没有100k 的情况下、占空比为50%、其中占空比应处于空闲状态、而在另一个通道上、占空比为关闭状态。  

    TPA 是否有可能在模拟输入引脚上具有某种电流放大器或镜像、其中静态电流会使 PWM 输出失真? 失调电流低至35uA、但似乎足够了?