This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142EVM-U:44.1 [KHz ]样片

Guru**** 2477145 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142EVM-U, PCM5101, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1211332/pcm5142evm-u-44-1-khz-sample

器件型号:PCM5142EVM-U
主题中讨论的其他器件: PCM5101PCM5142

大家好、

您能否查看下面的查询?

使用 PCM5142EVM-U、如果您查看下面的原理图、则会看到一个信号、即 WCLK 和我在数据表中读取的 TAS1020B 具有与输入中相同的采样率。 我使用的是 Audacity 软件、其中发送的正弦值为10 [KHz ]、采样率为48 [kHz](注意:我不使用 ASIO4ALL)。 正如您在这张图片中看到的、我可以来测量信号。

但遗憾的是、在 TP28上、采样率始终与您看到的相同。

始终为44.1 [KHz]、顺便说一下、我使用 CodecControl 来控制评估板、代码为"PCM5101_USB Playback "、我没有修改代码。

如果您需要更多信息、请告诉我、并提前感谢您。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    TAS1020的输出称为 WCLK (TP28)。 这是 TAS1020的 I2S 输出、我认为 GUI 无法对 TAS1020进行编程以更改 其输出。

    不管怎样,TAS1020的 I2S 随后进入 SRC 芯片,SRC 的输出进入 W3引脚(中间的插头带有一组跳线)。 这些跳线将左侧(数字接口)连接到右侧(DAC 部分)。

    您可以选择不对 I2S 使用跳线、并使用 CLKS 直接连接到这些跳线的右侧。  我 自己  将 I2S 信号从 AP 直接连接到这些跳线上的 LRCK、BCLK 和 DIN。

    CODECCONSOLE 将我的 EVM 识别为 PCM5142、并根据我的连接自行配置、并指导我如何设置各种跳线。

    注意如果我更改了配置(例如,我通过光缆发送信号),我需要单击 GUI 中的光纤连接,它会引导我设置新 的跳线。 我包括了2个不同连接类型的屏幕快照:USB 和 Optical)\

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、我将在周二之前不上班、如果您有任何疑问、请 发送电子邮件给我、因为我将在几天内不会监控此论坛。 谢谢。