This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频编解码器的验证

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1206951/validatation-of-an-audio-codec

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120

您好!

在我们的定制项目中、有一个将与 FPGA 连接的音频编解码器。

我参考了网站、但在验证音频编解码器方面没有得到适当的理解。 因此、我需要一些基本的想法、如下所述

因此、我想知道什么是规格/参数、以及如何验证我们在其中使用麦克风和扬声器的音频编解码器的这些规格。 此外、我们如何确认设备也正常工作(麦克风和扬声器验证)
 我读出、SNR、THD、频率响应、谐波失真、灵敏度是我们用来验证音频编解码器的参数中的几个。 请注意、音频编解码器和音频设备(麦克风和扬声器)是否有任何规格可供验证
 此外、请在"如果我的音频编解码器与 FPGA 连接、我们可以通过什么方式评估这些参数" i.e 中提供任何参考或信息、以及可用于验证音频编解码器和音频器件的这些参数的设备是什么、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya、

    [引用 userid="427360" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1206951/validatation-of-an-audio-codec "]如果我的音频编解码器与 FPGA[/quot]连接、我们可以通过什么方法评估这些参数[/quot]

    评估器件是否适合您的系统的最佳方法是从 TI.com 购买评估模块(EVM)。 请查找 TI 的音频编解码器配置文件 音频编解码器|德州仪器 TI.com 的列表。 通过转至器件的产品页面并选择"Design and Development (设计和开发)"选项卡、可以找到 EVM 页面和用户指南。 其他文档和应用参考可在产品页面的"技术文档"选项卡下找到。  

    [引用 userid="427360" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1206951/validatation-of-an-audio-codec "]我们可以通过其中的几个参数来验证音频编解码器、SNR、THD、频率响应、谐波失真、灵敏度等参数。

    我们使用模拟精密等音频测试和测量设备进行这些测量。 一些示波器可以进行这些测量、但总的来说、上述测量的执行方式在很大程度上取决于您所使用的设备。 请查阅您自己的设备手册和参考资料、了解您是否可以进行这些测量。  

    最棒的
    Andrew