This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:为什么我的麦克风这么安静、如何正确调节增益?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1212670/tlv320aic3206-why-is-my-microphone-so-quiet-and-how-do-i-adjust-the-gain-correctly

器件型号:TLV320AIC3206

尊敬的论坛成员:

我使用 的是 TLV320AIC3206。 虽然播放效果完美、但麦克风音量目前太安静、无法使用。 质量看起来不错。 我想知道我的设置是否错误或者是否有任何其他问题。  

识别正确 PGA/ADC 值的正确过程是什么? 我还没有使用 AGC、因为我想要在没有 AGC 的情况下获得体面的声音、然后再设置所需的值。 我也在使用 amixer 而不是直接写入总线。 将导出以下控件:

ADC Level Volume							
ADCFGA Left Mute Switch					
ADCFGA Right Mute Switch					
AGC Attack Time							
AGC Decay Time								
AGC Gain Hysteresis						
AGC Hysteresis								
AGC Left Switch							
AGC Max PGA								
AGC Noise Debounce							
AGC Noise Threshold						
AGC Right Switch							
AGC Signal Debounce						
AGC Target Level							
Auto-mute Switch							
CM_L to Left Mixer Negative Resistor		
CM_R to Right Mixer Negative Resistor		
HP DAC Playback Switch						
HP Driver Gain Volume						
HPL Output Mixer IN1_L Switch				
HPL Output Mixer L_DAC Switch				
HPR Output Mixer IN1_R Switch				
HPR Output Mixer R_DAC Switch				
IN1_L to Left Mixer Positive Resistor		
IN1_L to Right Mixer Negative Resistor	
IN1_R to Left Mixer Positive Resistor 	
IN1_R to Right Mixer Positive Resistor 
IN2_L to Left Mixer Positive Resistor		
IN2_L to Right Mixer Positive Resistor	
IN2_R to Left Mixer Negative Resistor		
IN2_R to Right Mixer Positive Resistor	
IN3_L to Left Mixer Positive Resistor		
IN3_L to Right Mixer Negative Resistor	
IN3_R to Left Mixer Negative Resistor		
IN3_R to Right Mixer Positive Resistor	
LO DAC Playback Switch						
LO Driver Gain Volume						
LOL Output Mixer L_DAC Switch				
LOR Output Mixer R_DAC Switch				
Mic PGA Switch 							
PCM Playback Volume 						
PGA Level Volume 							

我假设在第一步中下列控件很有趣:

  • ADC 液位音量
  • PGA 电平音量
  • MIC PGA 开关
  • IN1_R 到右侧混频器正电阻器
  • IN1_R 连接到左混频器正电阻器
  • CM_L 到左混频器负电阻器
  • CM_R 到右侧混频器负电阻器

有人可以确认并提示我正确设置的最佳程序吗?  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    您发送到输入引脚的电压(rms)是多少? 增益为0dB 时、满量程仅为0.5 Vrms。 暂时忽略 AGC 是对的、因为它只是实现 PGA 的自动化。 您应该能够直接对 PGA 进行编程、使其达到满意的音量。 您还可以使用 ADC 数字音量控制。

    除了确保为输入引脚提供足够的电压、并且 PGA 和 ADC 电平设置不是过于苛刻而产生过多噪声外、此处没有什么"过程"要遵循。

    此致、
    Jeff McPherson