This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC12K:FS 配置为输入且 FSD 配置为输出时的灌电流

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1212728/tlv320aic12k-sink-current-when-fs-is-configured-as-input-and-fsd-as-an-output

器件型号:TLV320AIC12K

大家好  

客户有以下问题。

在数据表第26页中有以下说明

"在前64个 MCLK 期间、FS 配置为输出、FSD 配置为输入。 在接下来的64个 MCLK 期间、FS 配置为输入、而 FSD 配置为输出。"

当 FSD 作为输出时、您是否具有灌电流限制?


Rgds
结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    我们没有记录该数字。 启动过程中是否存在此引脚灌电流问题?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    该设计将其与 电压转换器一起用作输入引脚。 启动时、灌电流将瞬时升高。
    客户喜欢询问 此 IO 是否有任何限制电流、以确保不会影响编解码器?

    工程师没有测量的灌电流值、但他想 了解当它作为输入引脚时、在 fs 下允许灌入的最大电流

    Rgds
    结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    我不确定您为什么需要电压转换器、因为该功能旨在级联器件。 但通过查看该表、您可以估计出允许灌入的电流。 这是建议运行条件的一部分。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    我们是否可以采用产品说明书图42原理图 SDA 线(通过1k 电阻器拉高)作为 FS 的基准灌电流?

    Br
    结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    它们可能不完全相同、但作为基准/估算、您可以使用 SDA。

    此致、
    Jeff McPherson