This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681-Q1:数据表查询

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1214242/pcm1681-q1-datasheet-inquiry

器件型号:PCM1681-Q1

您好、团队成员:

我想知道当使用 I2S 24位时、FMT[0:3]在0100和0110之间是否有任何差异。 您能解释一下有什么区别吗?

谢谢。

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    请查看数据表中图24中的 TDM 图。 有一个"I2S 模式"显示了它与典型的左平衡 TDM 的区别。 您突出显示的格式之间的主要区别是、0100每个数据线仅支持2个通道。 根据您的 BCLK/FSYNC 比率、0110最多可以支持4个或8个通道。