This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422E-Q1:将 SDIN 接地、输出仍具有波形和噪声。

Guru**** 2474800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207810/tas6422e-q1-connect-sdin-to-gnd-the-output-still-has-waveform-and-noise

器件型号:TAS6422E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E-Q1TAS6424

嗨、团队,

在使用 TAS6424E-Q1的过程中、客户发现、当 SDIN 接地时、输出仍具有波形和噪声。 SCLK 和 FS 的信号通常连接

有关详细信息、请参阅客户拍摄的视频:e2e.ti.com/.../0320_5F00_1.mov

帮助了解哪些问题可以解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0320_5F00_1.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    请告诉我们这些波形是什么。  没有标签。  我假设这些都是相对于接地的输出。  如果是、扬声器将看不到这些信号、因为它是共模信号。  是1.412Hz 或1412Hz 波形的频率。  我很难读出这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    要更正一点信息、请在 TAS6422E 上发生上述问题。
    此外、我会更新问题信息:您的理解是正确的、上面的波形确实是对地的输出。 但我仍然不太明白为什么音频数据的输入端口连接到 GND、以及为什么6422的输出现在有一个 PWM 波形? 扬声器两端都有模拟信号?

    e2e.ti.com/.../327_2800_1_2900_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    我们已经讨论了主题离线了、我来结束本次 E2E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek,ć

    由于计算机存在网络问题、我目前无法上传测试图像和视频。

    我去了调试现场,正如我们下午讨论的,目前的现象和检查如下:

    当前问题是、在可闻频带内、打开音响主机时会出现明显的噪声现象。
    (1)测量6422E 的输出、找到 D 变化的 PWM 波形。 随后、将 SDIN 连接到 GND、PWM 端子仍具有上述相同的波形。
    (2)去除用户输出与参考设计不一致的滤波网络后、这种现象没有消失。

    我目前有两个可疑点:
    (1)客户的时钟计时有错误、可通过在计算机上播放 I2S 来验证该错误;
    (2)使用的实际格式不是 I2S、并且 SAP 寄存器配置不正确;
    (3) 我无法使用 PPC TAS6424&6421应用连接到客户的6422E I2C。 我是否需要申请6422E 应用程序才能连接到客户的6422E I2C 以配置客户的板?

    如果是这种情况、您能否帮助我将6422E 应用程序下载到 PPC、以帮助客户进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    我无法完全理解你的意思。 建议我们离线进行详细讨论。

    此致、

    Derek