请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA2011D1 大家好、
关于 TPA2011D1的 EN ON 处的噼啪噪声降低方法。
电路规格:
单端、增益 20.9dB (Rin1、Rin2:27kΩ1 %)、FC=5.9Hz (Cin1、Cin2:1.0uF)
电源5.0V、旁路电容器: 10uF+1uF+0.1uF
现象:
当 EN 以2.0Vpp、15us 周期从关闭状态打开时、会产生噼啪噪声。
根据 E2E 论坛的信息、我将 Cin1和 Cin2从1 uF 更改为0.47 uF。
不过、仍然出现0.68Vpp 的噼啪噪声。
Question:
告诉我如何在 从关断状态打开 EN 时降低噼啪噪声、而不更改增益。
此致、
汤姆