This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563和 TAS2557的开发套件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215645/tas2563-dev-kits-for-tas2563-tas2557

器件型号:TAS2563
主题 中讨论的其他器件:TAS2557

您好!  

我正在将 TAS2563、TAS2557或类似器件设计到一款新产品中。 DSP 的均衡器功能对于使终端产品正常工作至关重要

当涉及到我必须获取哪些开发套件来开发均衡器设置时、产品网页令人困惑。 请告诉我需要使用哪些套件:

-运行 PurePath

-注入 I2S 音频数据

-连接我的扬声器

我看到有 I2C 或 JTAG 接头的开发套件、但没有 USB。 请告诉我、在 PC 上运行的 PurePath 软件将如何配置 DAC/放大器 IC。

谢谢。

Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 !Børge

    我们的 EVM 基本上需要通过 USB 连接到 PC 、该 PC 运行 PurePath 控制台3和特定于 EVM 的插件。 此外、还有一个板载 USB 转 I2S/I2C 控制器可与 Windows 和 PPC3连接、发送所需的配置和音频数据。
    您可以 离线使用 PPC3和 TAS2563/TAS2557插件(未连接 EVM)、因此您还可以更好地了解每个版本上提供的功能。 (我刚刚为您授予了 PPC3和全部3个插件版本的访问权限)

    TAS2563是最新的智能放大器系列、与 TAS2557相比、它在扬声器保护算法方面进行了一些改进。 它有两种不同的封装、且每个封装的 DSP 功能不同;QFN 封装具有更多的处理工具。

    关于评估所需的硬件、您可以参考以下列表:

    除了 TAS2563和 TAS2557产品文件夹中提供的文档集之外、您还可以参阅每个硬件的用户指南:

    请随时提出任何具体问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师