This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:内部电压转换器不能正常工作

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215414/tas2563-internal-voltage-converter-is-not-working-properly

器件型号:TAS2563

尊敬的 TI 团队:

一个发展伙伴将 TAS 2563集成到我们的工作中、我们没有获得足够的输出。 因此、OUT 器件不会多次售出、投资似乎会损失。 最后、 我们要求使用外部电压转换器执行 TAS 2563的 PoC、其峰值电流为1、5A、峰值电压为8V。这最终产生大约7、5W 的有效功率、大约是我们设法通过达到的3倍 内部电压转换器。

我无法相信我们合作伙伴的故事、即内部电压转换器不允许 TAS 2563充分发挥其潜力。 这会是主要的设计错误。

您能否帮助我和我们的开发合作伙伴在不使用额外电压转换器的情况下提高 TAS 2563的性能?因为我们已经准备好2000台设备、库存中的音频性能非常差、希望通过"软件方式"提高其性能。

此致、

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    一个有助于了解器件配置是否存在限制的测试是在 ROM 模式下初始化器件、可能是您的调优设置对输出限制太大。
    我们可以根据您的配置仔细检查功耗性能。 我想提出一些问题、以便我们可以进行类似的测试设置:

    • 请共享您的配置文件。 我们至少需要您在系统上使用的初始化脚本、它可以是 cfg 文件、或者如果您使用 PPC3来生成配置文件、那很好。
    • 请分享有关扬声器负载的详细信息、如果有数据表会有所帮助。 您确定了扬声器的特征吗? 或者您是否使用一些默认值?
    • 您是否有任何示波器或其他测量捕获、以便我们了解两种模式之间的性能差异?
    • 如果可能、请分享您的原理图、以仔细检查与升压相关的无源器件。

    如果您需要私下分享任何此类信息、请随时发送一封私人 e2e 邮件邀请、我也可以在那里分享我的电子邮件地址。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师