This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带耳机和麦克风的 I2S 音频(单声道) D 类

Guru**** 2987450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1, TLV320DAC3203, TPA6139A2, TPA6136A2, TLV320DAC26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1214377/i2s-audio-mono-d-class-with-headphone-and-mic

主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3203、 TPA6139A2、 TPA6136A2、 TLV320DAC26

寻找具有3W D 类单声道扬声器放大器、单声道耳机放大器和单声道麦克风输入的 I2S 接口器件。 我目前正在使用 MAX98357、但需要添加耳机、并使扬声器和耳机可供选择(其中一个)。 您是否会这样一个器件?如果不是、可能是两个单独(但较小)的器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我们的编解码器支持您所描述的耳机和 D 类用例、但3W 要求将强制您使用单独的解决方案。  类似于 TVL320AIC3109 的器件同时具有耳机和线路输出。 线路输出可以驱动一个放大器 、如 TPA2011D1。 3109有一个 I2C 接口、可以用来选择一次有源输出。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这肯定是一种方法。 I2S 3W D 类放大器与 I2S 耳机放大器搭配如何? 哪种方法具有最小和/或最低成本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    这是与一体式解决方案最接近的器件、但限制为2.5W。  https://www.ti.com/product/TLV320DAC3100

    为了实现3W、您将需要专用放大器。 TPA2011相当便宜且简单、如果您将它与 TLV320DAC3203配合使用作为耳机驱动器、这是我能创建的成本最低的解决方案之一。

    https://www.ti.com/product/TLV320DAC3203

    https://www.ti.com/product/TPA2011D1

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    如果我保留了 MAX98357 D 类扬声器放大器、您有没有可以与它配对的小型 I2S 耳机放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    遗憾的是、我们所有的独立耳机放大器都是模拟输入。 除此之外、TPA6139A2或 TPA6136A2可能适合您、具体取决于您的电源和耳机负载。

    您可以在以下网址找到我们其余的 AB 类耳机驱动器: https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/headphone-amplifiers/products.html#89=Class-AB&sort=1130;asc&

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些都是模拟输入。 您是否有采用 I2S 的系列产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

     TLV320DAC3203是接受 I2S 输入的耳机驱动器的最优选择。 唯一一个 AB 类的其他 DAC 是 TLV320DAC26、但您需要为功能不足以满足您的规格的 D 类放大器支付更多的费用。

    此致、
    Jeff McPherson