This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:PCM1690

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1216748/pcm1690-pcm1690

器件型号:PCM1690

关于 PCM1690,如果我选择  通过 DAC 禁用 命令禁用模拟静音控制,如何理解关于 AMUTE[3:0]的寄存器  

哪个寄存器是有关 DAC 禁用命令的目标 (MUTDA[8:1]?) 或其他人?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或 DAC 禁用意味着 寄存器65 (十六进制41)的寄存器: PSMDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、 寄存器65 (十六进制41)的方法是 PSMDA 节电模式开/关、如果没有信号(?dBFS)、DAC 进入节电模式、 如果有信号、DAC 会自动进入正常 工作模式? 触发 dBFS 是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您好:以下内容应该能让您清楚地了解寄存器的操作以及如何设置所需的功能:

    AMUTE 用于控制器件静音的检测源、即什么源 (例如 SCKI Halt、 零检测或...)  用于触发 静音。

    现在,当你想静音 DAC ,你想要立即或逐渐地(软静音)把它静音?  此选项可通过  MUTDA 设置。 因此 、MUTDA  用于启用或禁用软静音功能、 该功能会逐渐衰减输出、直到其静音 (根据您选择的阶跃或衰减)。

    如果  未针对给定通道激活软静音、  则衰减器和 DAC 正常工作。 当为给定通道激活软静音时、数字衰减会开始生效并逐渐将器件静音、以避免噼啪噪声。

    省电模式如下所示:

    在 OPERATION DISABLE 模式(即 OPEDA 设置为1)下  、DAC 输出将从 DIN 切断、并根据  PSMDA 的状态、  DAC 的输出将被强制进入 GND 或 VCOM:

    如果  PSMDA=1、 Vout 被强制为 VCOM、则 DAC 不会进入断电状态。

    但是、如果 PSDMA=0、Vout 被拉至 GND、DAC 进入断电模式并节省 电力。

    此致、

    Arash