This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:我们是否要求同步一个脉冲周期?

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1217195/tas6424-q1-do-we-have-requirement-for-sync-one-pulse-period

器件型号:TAS6424-Q1
主题 :TAS6424E-Q1中讨论的其他器件

大家好、

我的客户表示其 SOC 可以为 TDM 帧输出短同步和长同步信号。 您可以参考下图。

 TAS6424-Q1 是否可以接受短同步和长同步?

我在数据表"FSYNC 应至少为2MCK 脉冲持续时间"中找到。 因此、我认为有同步一个脉冲周期的要求。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iris、

    TAS6424-Q1需要>2*MCLK 的脉冲。  我建议使用长脉冲。  我还建议使用 TAS6424E-Q1。  它可以使用长脉冲或短脉冲。

    此致、
    Gregg Scott