This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:不带 MCLK 的 I2S 模式

Guru**** 2475335 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1, TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1216654/tas5720a-q1-i2s-mode-without-mclk

器件型号:TAS5720A-Q1
主题 :TAS6584-Q1中讨论的其他器件

大家好、

想要与您确认、如果我们在 I2S 中设置了 TAS5720A-Q1、但我们不想使用 MCLK、我们可以将 MCLK 引脚连接到 SCLK 吗?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    对于 TAS5720A、您需要 MCLK 和 SCLK。  它们不能是同一个时钟。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢您的回复、那么我们是否有一个>10W 的 D 类器件不需要在 I2S 模式下单独使用 MCLK?

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    您是否需要汽车级器件?

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我们拥有的唯一器件是 TAS6584-Q1。