This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:间歇性45MHz 发射

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215998/tlv320aic3254-intermittant-45mhz-emission

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

我们在 使用 TLV320AIC3254时会遇到问题。 它在 启动时从芯片随机生成45.15875MHz 信号。  

它通过 I2C 和 I2S 连接到运行 Linux 的 Nvidia Jetson TX2。 我们用 pure path studio 设置芯片内的 DSP、然后 Linux 接管、芯片以44.1k 的从模式运行

我附上了2个显示信号 VS NOT 的图像。 我们已经转储了寄存器、在启动时、用户配置设置下、它的发射和未发射之间没有什么不同。

在页0x48及以上的保留寄存器中存在一些差异。

耳机输出的音频没有明显差异、且不是来自麦克风。  

一旦出现、它将保持不变、消除排放的唯一方法是重新启动系统、并希望它不会在下次重新启动时出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何通过 AIC3254进行确认? 这是在 DUT 上绘制的辐射图吗?

    您可能已经从 MCLK/BCLK 中配置了 PLL 或 DAC 时钟树、时钟的任一频率都可能是45MHz 吗?

    如果更改采样率或时钟树分频器、它会发生什么变化?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    此图是在器件上使用近场探头绘制的。 通过手工将器件保持在复位状态、在那个频率下、那个区域内没有发射。

    我们没有访问时钟树在这个时候寻找它是可能几年前创建的主文件,而不能找到它. 我们用了相同的配置3个产品、唯一的问题是1个是采样44.1k、另外2个是16k 和48k。 在它们的器件上看不到这种发射。

    现在、我们将了解如何更改采样率并对其进行测试

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    可能采用该频率的一种可能方式是 DAC 时钟、这就是我建议更改采样的原因。

    它看起来没有显示在其他采样中。

    一种可以尝试的方法是从下面的链接下载音频编解码器/ADC PLL 计算器、在 AIC325x 选项卡中输入您的 PLL_CLKIN 并配置将提供44.1kHz 采样的分频器比率。 DAC_DSP 是 DAC 时钟。 我的建议是将您的初始设置插入此 Excel 工作表、然后查看 DAC 时钟是否约为45MHz 进行确认。 它会调整参数、然后可以看到它会消失。

    https://www.ti.com/product/TLV320AIC3109-Q1

    此致。