This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753:询问音频解决方案

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753, PCM1780, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1217377/pcm1753-inquiry-about-audio-solution

器件型号:PCM1753
主题中讨论的其他器件: PCM1780TLV320DAC3100

大家好、TI 支持团队

我正在寻找一种解决方案、包括使用音频 DAC 向电子烟输出警报声音。

基本原理是通过 I2S 将声源发送到 DAC、并通过将扬声器连接到 DAC 输出端来输出音频。

PCM1753和 PCM1780产品似乎具有模拟输出引脚、可以分别输出4Vp-p 和3.9Vp-p。

是否可以像下面的简单块那样编写?

该扬声器设计为具有大约0.5W 的功率规格。

DAC 和扬声器之间是否需要音频放大器?

如果有更好、更简单的方法、请告知。

此外、如果除上述器件外还有其他适用器件、请推荐它们。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、

    某些 DAC 如175x 系列是电流输出 DAC,因此您需要先将输出电流转换为电压。 一般而言      ,当您使用电压输出 DAC 时,最小负载阻抗为1k 到几 kOhm ,而扬声器阻抗为4欧姆、8欧姆、16等,因此 您需要放置一个放大  器,如 TPA31xxD2来驱动扬声器。

     TLV320DAC3100低功耗立体声音频 DAC 等器件已经内置扬声器输出(以及线路输出)、因此我推荐这些器件。

    此致、

    Arash