This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:VO+/-的绝对最大电压

Guru**** 2693255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1217019/tpa6211a1-q1-abs-max-voltage-for-vo--

器件型号:TPA6211A1-Q1

大家好、

VO+/-引脚处的绝对最大电压是多少?
数据表未描述规格、因此实际电阻电压可能对我有用。

此致、taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taki:

    您是否想知道 VO+/-引脚输出的最大电压是多少? 您可以将 VDD 视为绝对最大值;这会略低于任何 VDD 电压。 您可以参阅数据表中提供的典型值:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万-桑、您好!
    感谢您的回答。

    我想知道的是 、在接地故障、电源故障或扬声器侧任何故障情况下、允许最大电压进入 VO +/-引脚。
    它是-0.3V 到 VDD+0.3V 还是别的电压?

    此致、taki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taki:

    感谢澄清、您回答正确、在这种情况下、VDD+0.3V 与输入引脚的绝对最大范围相似。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万-桑、您好!

    谢谢!

    此致、taki