This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1679:5V 单电源电压下的 THD+N 与放大器噪声性能

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1216891/opa1679-thd-n-noise-performance-at-5v-single-supply

器件型号:OPA1679

大家好、

数据表介绍 了+/-15V 电源条件下的 THD+N 和噪声性能。 您预计在5V 单电源中性能会下降多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA1679指定了+/-15V Vout=3Vrms (Vout_peak=+/-4.23V 或 Vpp=8.46V)时的 THD+噪声、该噪声在 G=1时无法在5V 单电源下执行、线性电压范围根据输出范围限制为最小0.8V、根据输入电压范围限制为3V (5V-2V)-请参见下文。  

    因此、为了在2.5V (Vs=5V)的中间电源附近执行等效测量、最大峰值电压必须为0.5V (2V <Vout<3V), thus 8.5 times lower than conditions used in the datasheet.  由于 G=1时低频下的 OPA1679 THD+噪声主要由其输入电压噪声决定、THD=~μ V[4.5nV/rt-Hz*sq-RT (GBW*1.57)/Vout]* 100%、因此 Vout 低8.5倍会导致 THD+噪声至少高8.5倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    您的意思是输入电压噪声(4.5nV/rt-Hz)不取决于电源电压吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的-输入电压噪声不是电源电压的函数。 然而、由于宽带噪声是偏置输入差分对的电流的反函数、如果它变化高达+/-25%(参见2mA 的典型 IQ 与最大2.5mA)、那么它的输入电压噪声可能会以平方根 因子的形式发生变化: +/-(1.2)^.5*100%=~+/-12%。  因此 、对于2.5mA 的 IQ、它可以低至4nV/rt-Hz、对于1.6mA 的 IQ、它可以高至5nV/RT-Hz。