This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:对于不带 EVM 的 TAS5754M、PPC2中的寄存器转储

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1217194/tas5754m-register-dump-in-ppc2-for-a-tas5754m-without-evm

器件型号:TAS5754M

团队、您好!

代表我的客户发布:

我目前正在研发一个器件、该器件在可通过 I2C 编程的 PCB 上集成了 TAS5754M 芯片。 我正在寻找一种使用 PPC2对芯片 DSP 进行编程的方法、而无需购买评估模块。

在 PPC2软件中、此时寄存器转储按钮呈灰色显示、直到连接评估模块(或 PPC 主板)为止。 DSP 寄存器的寄存器映射也会对我有所帮助。

我知道 PPC3软件中可能不带硬件的寄存器转储。 我希望有一种方法也可以使它在 PC2中发挥作用。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan。

    在我与软件团队确认后,PPC2现在已停止维护和更新。 因此、我们无法实现与 PPC3 (离线转储)相同的功能。

    同时、由于 TAS5754M 是一款旧器件、因此无法提供全面的寄存器映射(仅部件显示在数据表中)。

    因此、我们建议客户使用 EVM 或工具(USB 到 I2C)来连接客户电路板中的芯片。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qiu:

    你好。 请查看我的客户的回复:

    对于此解决方案、您推荐什么 USB 转 I2C 工具?
    由于我无法访问 PPC2的源代码、因此无法说明如何在 PPC2中建立与设备的连接。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan。

    发送给您的 WebEx。

    Br.

    魏秋。