This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:ROCP &过流限制保护

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1211785/tas5711-rocp-overcurrent-limit-protection

器件型号:TAS5711

大家好、

我们的客户想要使用 TAS5711并且想要修改 过流限制。D/S 在第24页上解释了该机制+ 第9页上的一些电气规格。  

->但是没有详细说明如何计算 ROCP。

您是否有更多详细信息?

此致
Martin

P.S.:具体示例:ROCP 需要为250mA 设置什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Martin

    恐怕可调范围很小。  

    即使降低 OC_ADJ 电阻、它也无法将 OC 阈值大幅提高。  

    考虑到电阻变化、调整 OCP 不是很准确。

    因此、我们建议使用实际测量方法来确认在 Roc 较小时、OC 会增加多少。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    谢谢。

    D/S 可能会有点误导- OC 似乎是相当"可调"而不是完全"可编程"?

    这样可以理解此调整的范围有多大。  它处于仅几十毫安或可能高于几百毫安的范围内吗? 这样一个方程式将会很有帮助。

    此致
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marin

      很抱歉、没有为该函数留下非常清楚的信息、我们无法提供方程。 要更改该电阻、会略微更改内部比较器的基准电压、然后 OC 级别将略微更改。 我们将看到、如果我们能找出使用20k Ω 的最小电阻器时、理论上讲 OC 点是多少、但它没有保证、仅供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    谢谢-您是否找到 了20k 的理论 OC 点?

    此致
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Martin

      很抱歉、现在还没有。 该器件太旧、我们的团队甚至无法打开内部原理图。 我将查看是否有其他方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Martin

      当使用20k 电阻器时、OC 点可能有6%的变化。 该值来自我们其他器件的经验、功能可能彼此相似。 很抱歉、我们现在只能提供更准确的数据。