This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255单声道输出瓦@ 8欧姆?

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1217756/tpa3255-tpa3255-mono-output-watts-8-ohms

器件型号:TPA3255

我正在构建 D 类低音吉他放大器。 我需要知道 TPA3255 @ 8欧姆的实际单声道输出是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ervin、

    您正在查看的电源电压是多少。 假设您使用高阻抗、对于单声道或立体声、最大8欧姆的输出功率将几乎相同、因为您将在同一点附近发生电压削波。 PBTL 的额外输出电流能力并不会真正起作用。

    另外、我不知道您的意思是真实的单声道输出、我们所有的数据表性能测量结果都在实际器件上进行了验证。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我的问题是、为了让一个放大器运行8欧姆单声道时提供最大53电压、我可以根据规格公布多少功率? 200W、300W??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ervin

      对于8欧姆负载、电流能力不是限制、无论使用 BTL 或 PBTL、150W 都是您在不发生削波的情况下可以获得的最大功率。 由于放大器输出电压不能高于 PVDD 电压、因此如果要对8欧姆负载提供更高的功率、则需要高得多的电源电压、这超出了该器件的规格。