This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:48580为电源提供相对较大的纹波、

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1212952/lm48580-48580-will-bring-relatively-large-ripple-to-the-power-supply

器件型号:LM48580

我们用 LM48580来驱动压电式扬声器、测量48580的电源引脚、48580为电源带来相对较大的纹波、峰值约为900mv、没有蜂鸣器没问题、 有一个蜂鸣器会有一个大纹波问题,请 帮助检查 它  ,什么是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾文:

    您能分享所用扬声器的规格吗? 另外 、R47的额定电流是多少?
    您可能需要增加靠近器件的去耦电容器。 可以增加 VDD 去耦的电容值、也可以增加 VBST 去耦的电压额定值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BPR2207H0.65_2D00_F2_C4893C68664E2800_A0_29002800_1_2900_.pdf

    这 是 我们的压电式扬声器器器件型号 BPR2207H0-F2,我使用锂电池为评估板48580供电、然后向48580信号输入添加音频信号。 压电式扬声器直接连接至 EV 套件48580的输出端。 示波器。测量评估板的电源(VDD)(锂电池的输出接口)、测量结果仍然具有大量的电源纹波 Δ I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾文:

    为了进行比较、您还能使用工作台电源分享结果吗?
    该纹波是否会在输出端引起伪影? 或者这是否仅是与电源相关的问题? 您可以尝试增大串联电阻的值来减少来自容性负载的电流峰值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它是串联电阻器、它应该串联在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾文:

    我的意思是与扬声器负载串联、这些负载连接到 LM48580的输出。 根据您分享的原理图、已经有一个串联电阻器 R47、您可以将此电阻器替换为更大的值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师