This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424MS-Q1:RJC (顶部)检查

Guru**** 2554130 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424MS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1219757/tas6424ms-q1-rjc-top-check

器件型号:TAS6424MS-Q1

请检查 TAS6424MS-Q1的 RJC (top)是0.4°C/W 或0.7°C/W 

在7.4热性能信息中它是0.4°C/W 、而在 TI 数据表的表12-1中它是0.7°C/W。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表7.4中的规格是正确的。  您应该使用1.1C/W 的值进行计算。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是说在 使用散热器进行仿真建模时、我应该使用1.1°C/W 的值而不是0.4°C/W 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的。  使用1.1C/W

    此致、
    Gregg Scott