This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:FIT 可信度问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215539/tas2505-q1-fit-confidence-question

器件型号:TAS2505-Q1
主题 :TAS2505中讨论的其他器件

您好、专家:

非常感谢您的热情帮助!

我的客户在汽车驾驶舱中使用 TAS2505-Q1。

为了满足 ISO26262标准、TAS2505的时基故障必须满足70%。

我们是否可以执行任何操作(如外部电路更改/寄存器)来满足  ISO26262的要求?

 

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Imelda。

    您能否详细说明对此时基故障有哪些要求?
    我将尝试寻找有关该 ISO 标准的详细信息、但具有直接的要求确实会有所帮助。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    非常感谢您的热情帮助!

    您可以参考 ISO26262 P24。 要求估计的故障应具有至少70%的可比可信度。

    参数是否应该等于70%?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    感谢大家分享有关标准要求的详细信息。 因此、我假设我们需要根据现场退货历史记录提供预估故障率、我会与我们的测试和质量团队核实、并可能会通过电子邮件与您联系以提供更多详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    我们的 TI.com 站点提供有关 FIT 的以下信息(0.7): MTBF 和 FIT 率估算器

    针对70%置信水平调整计算工具、时基故障约为0.87。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师