This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424-Q1's 能够驱动1 Ω 标称扬声器负载

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1219595/tas6424-q1-tas6424-q1-s-capability-to-drive-the-nominal-1-ohm-speaker-load

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424E-Q1TAS6424E

大家好、

我想确认 TAS6424-Q1中的支撑阻抗。

根据我的检查、TAS6424-Q1使用数据表中的 PBTL 模式支持最小1欧姆阻抗。

我们是否可以在以下架构中使用 TAS6424-Q1?

案例1) TAS6424-Q1驱动1个标称1 Ω 扬声器和2个标称4 Ω 扬声器

案例2) TAS6424-Q1驱动1个标称1 Ω 扬声器和2个标称2 Ω 扬声器

如果有人可以建议、我会很感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:Nobuto-San,

    TAS6424-Q1支持这两种情况。  我们建议使用最新版本 TAS6424E-Q1。  在驱动这种低阻抗时、使用非常好的热系统非常重要。  器件的温度会快速上升。  

    此致、
    Gregg Scott