This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:断电模式

Guru**** 2835705 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215486/pcm1803a-power-down-mode

器件型号:PCM1803A

各位专家、您好!

我的客户有如下问题。 你能回答一下吗?
1.当/PDWN 从 L 切换到 H 时、需要多长时间才能从 DOUT 输出?
2.虽然器件处于断电模式并且时钟是输入模式,但是客户想知道 ICC 和 IDD 的功耗。 数据表只规定了时钟暂停。

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi:  

    1.根据产品说明书第7.3.2节"上电复位序列"、"PCM1803A 具有内部上电复位电路、且在电源电压(VDD)超过2.2V (典型值)时自动执行初始化(RESET)"

    在时钟测试条件:fs = 44.1kHz、且第6.5:电气特性中的系统时钟= 384fs 时、断电模式下的功耗为28uW。  

    我希望这能够回答您的问题。

     

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于问题1、您的意思是时间是"1024系统时钟+ 4480 / FS"、对吗?

    关于问题2、您展示的表是时钟停止条件、我想。 请确认下方的评论。
    "(8)中止 SCKI、BCK、LRCK"

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi:  

    1. 一旦 VDD > 2.2V、1024个系统时钟周期(256 fs、384 fs、512 fs 或768 fs)和4480/fs 的时间段需要过去才能获取任何数据。 您可以应用 T=1/1024 (XFS)+ 1/(4480/FS)来确定需要多少时间才能输出数据。 因此、是的、您的计算是正确的。
    2. 是的、在断电模式下、时钟暂停时、Icc 和 IDD 分别为5uA 和1uA。 要了解 时钟未停止时的 Icc 和 IDD 功率损耗、请允许我留出一些时间来测试该理论并在星期二当天或之前向您提供更新。

    此致、  

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、请看一下 CLKS 未在断电模式下停止时的功率耗散。

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    Br、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yasushi、  

    我想将最新情况延长到本周结束。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Ore.