This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC6140EVM-PDK:访问 PurePath 控制台3

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC6140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220074/adc6140evm-pdk-access-to-purepath-console-3

器件型号:ADC6140EVM-PDK

我订购了 ADC6140EVM-PDK 并发送了获取 PurePath 控制台3访问权限的申请、但我没有任何反馈。 您能对此提供帮助吗? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚为您的帐户授予了用于 PPC3的 ADCx140EVM 应用程序的访问权限。 在30分钟内、您会收到一封电子邮件确认。 然后重新启动 PPC3、您应该会看到该应用出现。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的努力、但目前我的安全资源-> ADCX140EVM-SW 下只有2个 pdf 文件:

    TLV320ADCx140的安装指南和最新版本的版本说明

    我们期待收到您的回复、

    塞里伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhiy:

    如页面所述、"我的安全资源"只是对访问权限的确认。 要进行安装、您必须打开 PurePath Console 3并登录。 则将出现该应用程序。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的建议、但不起作用。

    我未安装 PPC3平台。 为了安装它、我尝试访问 TLV320ADCx140_Installation_Guide.pdf

    如#1.a 中所述,我访问 www.ti.com/mysecuresoftware:

    我使用我的凭据(#1.B)登录,并获得仅包含以下内容的页面:

    此处没有 PPC3:

    这会出什么问题?

    此致、

    塞里伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhiy:

    很抱歉安装指南遗漏了此详细信息、但您必须按照申请 ADCx140应用程序的类似方式申请 PPC3。 您可以在此处找到下载/申请页面: https://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我试过这个。

    但当我访问 https://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE 时

    按"下载"

    我再次看到"请求"按钮

    最后是表格、我在周日已经填写好了。

    没有下载链接。

    此致、

    塞里伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhiy:

    我很抱歉,我误解了你的要求。 您很快就会收到一封确认您对 PPC3主机访问的电子邮件、然后您应该在登录后看到 ADC 应用程序。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的澄清。 我在 e2e 寻求支持、因为尚未收到 TI 发送的任何电子邮件。 我可以看到人们在使用 PPC3时遇到了同样的问题。 并用 e2e 成功解决。

    等待 TI 发送电子邮件。

    此致、

    塞里伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我想这要感谢您的帮助、我刚刚在 TI 的电子邮件中获得了下载链接。

    非常感谢、它现在可以工作:

    此致、

    塞里伊